This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:断电后唤醒时间

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824465/afe5851-wake-up-time-after-powerdown

器件型号:AFE5851

您好!  

根据数据表、断电后、转换器需要的有效数据最大为200us。  

由于我们要使用 PDN 功能、我测量了唤醒时间、看起来要长得多。

通道1 (黄色)显示了我们的低电平有效复位、该复位路由到每个 AD 转换器(反相后)。 大约之后、ADC 开始生成帧时钟  

1毫秒、但随后是一个 ca。 当帧时钟正确时、周期为500us。 请参见下图。

这是我们可以使用的东西、但想知道我们应该设计逻辑来处理这种转换的最长唤醒时间是多少?

谢谢你。  

此致、  

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于最长唤醒时间、您可以从您注意到的稳定帧时钟计时应用至少3倍的裕度、例如5ms。