This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:最大输入电流是多少

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824555/sn65hvd3082e-what-is-max-input-current

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:THVD1500

您好,

?(输入电流)接收器输出(24mA)或 II(100uA)或 IOS(250mA)或驱动器输出电流60mA

有一点抽象,我不了解这些电流,请展示 图表,它可以 帮助我理解。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    绝对最大接收器输出电流是进入或流出"R"引脚的电流大小的限制。  大多数应用将 R 引脚连接到高阻抗输入(例如 MCU 的 GPIO)、并且将远低于24mA 限制。

    D/DE 输入电流规格定义了流入 D 或 DE 控制输入的泄漏电流。  这些是高阻抗输入、可提供/灌入极少的电流。

    IOS 规范给出了发生短路情况时 A/B 引脚将拉/灌的最大电流。  该电流由收发器在内部限制。

    输出电流规格(IO)提供了建议在正常运行(即非短路故障)期间流入/流出 A/B 引脚的最大电流。

    我希望这一点很清楚-如果您有其他问题、请告诉我们。

    顺便说一下、您可能需要考虑较新的 THVD1500收发器、而不是 SN65HVD3082E。  这些器件彼此引脚相同、但 THVD1500在性能上有所改进(例如集成度更高的 ESD 保护)。

    此致、
    最大