This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:旁路 PGA 时的 ADS1220输入电流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS122C04, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823644/ads1220-ads1220-input-current-with-pga-bypassed

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS122C04ADS124S06

您好!  

我打算使用 ADS1220以10kohm 的源阻抗测量高于 AVSS 几毫伏的电压。 由于电压接近 AVSS、PGA 将被禁用。 在本例中、绝对输入电流是多少。 我在查看数据表第13页的图21-24、但所有图形都从0.5V 变为3.0V、我需要有关0.0V 的信息

请提供建议

Jan Veris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    欢迎来到 E2E 论坛! 数据收集基于启用 PGA 的输入范围、并使用禁用 PGA 的相同参数发出相同测试、从而简化测试。  我们确实有一些有限的数据、PGA 禁用时低至100mV、您几乎可以推断现有图形中的线条、因为我在趋势中看不到太多差异。  如图所示、输入电压越小、精确测量电流就越困难。  在室温和低温条件下、电流主要由输入斩波控制以减少偏移。  随着温度升高、电流主要由 ESD 元件、多路复用器开关等的泄漏电流决定。  当使用带有低侧开关的 AIN3以保持较小电阻时、由于元件尺寸的不同、AIN3上的泄漏电流最高。  我强烈建议您使用泄漏电流最低的 AIN0和 AIN1。  

    如果您的传感器输出为单端(测量 是相对于模拟接地)、则另一种可能的选择是使用 双极电源并启用 PGA。  这很可能是您的最低噪声选项。

    由于您要测量的电压非常小、我担心您会看到很多难以克服的噪声、因为 PGA 禁用时、增益限制为4。  使用双极电源选项可以通过增加增益来帮助克服噪声的影响。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了阐明我的应用、请参阅随附的原理图。 我需要测量负载上的差分电压24V。 因此、我使用分压器 R4-R7将电压降低至2V。 但电阻器 R4+R7和 R5+R6必须具有100千欧或更高的电阻。 因此、我需要考虑 AIN0和 AIN1的输入电流。 但 AIN1上的电压将非常接近于零、因此我需要知道该区域中的输入电流行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于负载上的差分测量、R4和 R5的输入为开尔文连接。  我的理解是否正确?  遗憾的是、我们没有低于100mV 的 ADS1220数据。  ADS122C04 (ADS1220的 I2C 版本)的数据表中提供了一些图、ADS122C04是一款类似器件、对输入泄漏电流进行了一些改进。  您可以使用此图进行比较、但 ADS1220实际上会更糟。  我说不出有多差。

    一般而言、当您接近接地时、泄漏会更严重。  另一个因输入泄漏而改进的器件是 ADS124S06、因此您可能会发现该器件是更好的替代器件。  即使您要将 AINN 输入端直接接地、我认为由于分压器使用的电阻值较大、您可能仍然会在 AIN0上看到一些问题。  因此、我建议使用 ADS124S06。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您的意见非常有帮助。

    1月