This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:使用光电耦合来控制输出电流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824216/dac161p997-using-photo-couple-to-control-output-current

器件型号:DAC161P997
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

您好!

    我有一个使用光电耦合来控制输出电流的应用:

    通过光电耦合控制输出电流的 MCU 信号。

    这种方法是否可行?
    有什么需要注意的吗?

    

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我希望使用光学隔离器更容易实现 DAC161S997 -您有没有考虑过这一点?  您能否分享您的实现方案的原理图?

    另外、请注意、DA-与 DAC161P997无关。  DA-环路电压将比 DAC161上的接地电位(ACOM、DCOM)更低。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

                     您可以给我提供电子邮件吗?

                     我将向您发送详细信息。

    谢谢。