This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:我能否将此 EVM 配置为直流耦合

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J69, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819751/ads54j66-can-i-configure-this-evm-to-dc-coupled

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: ADS54J69TSW54J60EVM

你(们)好。

我还有一个 ADS54J66 ADC EVM。 我能否将此 EVM 配置为直流耦合模式(例如通过移除输入变压器)? 如果可能、请告诉我如何修改 EVM。

祝你一切顺利

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、稍后将与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6862.ADS54J66_5F00_ADS58J63_5F00_ADS58J66_2D00_SCH_5F00_A.pdfKelly、

    对于 CHA、最好移除 T2并使用焊盘引入直流耦合差分信号。 将 C140和 C141更改为0欧姆电阻。 如果需要、对其他三个通道执行相同的操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的建议。 T1呢? 如果仍然存在、则低截止频率将限制为250k、由变压器 T1设置。 或者您的想法是不使用 J1、SMA 输入? 如果不使用 J1、则如何连接到 T2的空焊盘(如果使用另一个 SMA、则为什么不移除 T1)。

    非常感谢你的帮助。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    移除 T2后、您将使用 T2的引脚4和6注入信号。 这与 T1没有连接。 您也不会使用 J1。 只需确保您计划使用的任何接口的信号布线长度相等。

    如果您不需要 CHB 、一个可能的建议是删除 T1、T2和 T6。 将一根导线从 T6的引脚4连接到 T2的引脚4。 将另一根导线从 T1引脚4连接到 T2的引脚6。 确保这两条路径的长度相同。 这样、您就可以使用 J1和 J17输入信号。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    关于您的第一个建议、我是否可以将同轴电缆(一侧切断)连接到 T2的引脚2和4 (所有变压器为1:1、因此我猜 pins2和4也应该是50欧姆)? 这样、我就可以确保布线的长度完全相同。

    此外、您是否有将 ADC 代码(如 HSDC Pro 中所示)转换为 mV 的公式?

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    每个计数的代码为0.116mV p-p。 T2的引脚2是中心抽头。 在移除 T2的情况下、您需要连接到 T2焊盘的引脚4和6。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供信息。 如何获得0.116mV 的值(因此满量程电压为1.9V)?

    在测试过程中,我还遇到了其它问题。

    1.当我使用 GUI 配置 EVM 时、有很多配置文件。 假设我想在不抽取的情况下使用491.52M 采样率、我应该选择哪个配置文件(EVM GUI 和 HSDC 软件)? 在 HSDC 软件中、我可以定义自己的采样率、例如200MSPS、我需要更高的采样率、但也可以通过 USB 3.0更平滑地将数据传输到我的 PC)。

    2.我正在使用 MATLAB dll 来控制 EVM,但我需要首先打开 HSDC 并对 EVM 进行编程,是否有方法实现数据采集的真正自动化,例如:运行 MATLAB 以自动配置 ADCEVM 和数据采集 EVM。

    如何将 EVM 与 DAC 同步。 我知道有一个10MHz 的基准输入,我是否需要修改电路以启用基准输入,或者只需移除跳线(我应该输入什么电平)?

    4.我应多久获取一次数据? 我正在使用491.52M 采样率,我发现 HSDC 软件有时会冻结(后面是潜在错误的列表)。 我只获得65536点(每次采集高达10M 点),所以我想 USB 3.0的速度不应该是这里的限制。

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    答案如下。

    每个代码的 mV 为最大输入电压(1.9V p-p)除以总数(16、384)。

    1.当我使用 GUI 配置 EVM 时、有很多配置文件。 假设我想在不抽取的情况下使用491.52M 采样率、我应该选择哪个配置文件(EVM GUI 和 HSDC 软件)? 在 HSDC 软件中、我可以定义自己的采样率、例如200MSPS、我需要更高的采样率、但也可以通过 USB 3.0更平滑地将数据传输到我的 PC)。 请参阅随附的文档

    2.我正在使用 MATLAB dll 来控制 EVM,但我需要首先打开 HSDC 并对 EVM 进行编程,是否有方法实现数据采集的真正自动化,例如:运行 MATLAB 以自动配置 ADCEVM 和数据采集 EVM。 请参阅附件中所示文件位置中的示例。

    如何将 EVM 与 DAC 同步。 我知道有一个10MHz 的基准输入,我是否需要修改电路以启用基准输入,或者只需移除跳线(我应该输入什么电平)? 为 SMA J12提供10MHz 参考时钟、并在双 PLL 模式下运行 LMK。

    4.我应多久获取一次数据? 我正在使用491.52M 采样率,我发现 HSDC 软件有时会冻结(后面是潜在错误的列表)。 我只获得65536点(每次采集高达10M 点),所以我想 USB 3.0的速度不应该是这里的限制。 这可能是 TSW14J56的问题。 确保5V 输入电源可提供至少4安培的电流。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../5127.ADS54J66EVM-Quick-Startup-Guide.docxe2e.ti.com/.../automation-examples.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我听从了您的建议、移除了 T2 (T1也不需要它、它阻断了我的线缆、所以我移除了它)、并将同轴电缆连接到引脚4和6。 低频响应确实有所改善、但没有太大改善。 我仍然得到失真的1M 方波。 此外、我认为我无法很好地检测直流输入。 我出什么问题了吗? 请查看我修改的电路和输出结果。

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我还尝试了您的第二个建议、我根本无法恢复信号(仅噪声信号)。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    您能否发送 低频 差分正弦波并探测 ADC 的模拟输入引脚并验证信号 是否正确存在? 此外、使用电压表并验证直流电压是否在器件规格范围内。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     我将在明天去实验时测试直流电压(ADC 可以承受的大小)。

    今天早些时候、我使用射频探头测试了使用 1MHz 方形的输入 SMA、进行了第二 次修改、您建议我可以在 SMA 上看到方波、还可以看到 T2的引脚4和引脚6 (正极连接到 T2的4或6、负极接地)、 我认为在 ADC IC 输入端、它仍然是方波、但在运行 HSDC 软件时无法获得正确的波形、我只会听到噪声。 对于其余的两个 SMA、我根本没有更改电路、我得到的方波与我之前发布的方波相似(即顶部和底部水平倾斜的方波)。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    每个引脚的电压摆幅应介于1.525V 和2.475V 之间、以满足共模要求。 您是否可以尝试注入正弦波而不是方形进行完整性检查? 您当前使用哪种模式?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据您的第二个建议修改电流电路、我将使用旁路模式(  使用 LMK_Config_LMF_4841_491p52_MSPS.Cfg、ADS54J66_BYPASS_4421.cfg、ADS54J66_LMF_4421)。

    因为我不在实验室中(我的总部是英国的 IB) 今天我无法向您发送结果。 我将在明天尝试执行测试。 我是否应该只向其中一个 SMA 发送正弦波并监控不同引脚(例如 T2的引脚4和6)和 ADC 输入端的信号? 另外、对于其他配置(即移除 T2并连接 T2的引脚4和6)、我还只需通过焊接的 SMA 同轴电缆发送正弦波(请参阅我之前发布的照片)?

    祝你一切顺利、

    Kelly  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经完成了一些测试、结果显示在所附的 ppt 中。 直流电压约为80mV、信号被该电压偏移、直至 ADC 输入。 我还在没有进行任何修改的情况下检查了端口、例如 J18、SMA 上的信号约为100mVpp (我使用了10:1探针)、并以0V 为中心、但在两个0.1uF 电容器(C202、C203)之后、信号偏移约0.9V、直至 ADC 输入。 您是否认为是电容器导致了问题? 我将0.1uF 电容器(C140和 C141)放回 J1 (替换为两个0欧姆电阻器、现在信号也偏移0.9V)、现在我可以使用 HSDC 软件获取一些信号。 但是、通过这种方式、我无法监控任何直流信号、因为它们被电容器滤除。 我是否应该使用偏置 T 故意将直流失调电压添加到我的信号中(C140和 C141仍然被0欧姆电阻器替代)?

    祝你一切顺利、

    Kelly  

    e2e.ti.com/.../Tests.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用偏置电阻向信号添加了直流电压、我确实发现当直流偏移高于1.6V 时、我使用 HSDC 软件获得正弦信号、如果 我将电压增加到2.0V 左右、信号就会变得更好。 但问题是 、当我的信号振幅过大时、ADC 的输入范围会随着削波而减小。 请帮助我找到更好的解决方案。

    此外、TI 是否有采用默认直流耦合配置的高速 ADCEVM? 我还有一个 ADS54J69、但它也是变压器耦合。 您知道如何将 ADS54J69配置为直流耦合吗? 似乎我可以轻松地将其配置为差分模式。

    祝你一切顺利、

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    TI 的 TSW54J60EVM 前端具有放大器、而不是变压器 这使得电路板选项可运行为直流耦合。

    您的信号可能会削波、因为您的每条桥臂都超过了1.5V 至2.475V 的限制。 添加衰减器可能会帮助您进行设置。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请告诉我如何将 ADS54J69配置为直流耦合? 似乎有直接提供差动输出的路径,但我不知道要添加什么和要删除什么。

    非常感谢你的帮助

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    对于通道 A、请执行以下操作:

    为 R3、R4、C1和 C3安装0欧姆电阻器。

    安装 J1。

    拆下 R7、C6和 C7。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54JxxEVM-SCH_5F00_D.pdf