This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC 电源引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823847/dac81416-dac-power-pins

器件型号:DAC81416

美好的夜晚!

我在浏览 DAC81416的数据表、我对器件供电有几个问题。

该文档指出、提供给 Vcc 引脚的最小电压为9V (这将对应于0-5V 的最低输出范围、我假设)。

对于 VSS 引脚、必须提供负电压以产生双极信号、并且提供给电源引脚的电压之间的绝对差必须在9V < Vcc - VSS < 40V 的范围内。

在这种情况下、是否可以为 Vcc 提供+5V 电压、为 VSS 提供-5V 电压(用于在-2.5V - 2.5V 范围内产生输出)、因为这会产生10V 的净差值、 还是绝对需要为 Vcc 提供的电压保持在9V 以上?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amina:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 根据数据表中的建议、VCC 至 GND 电压需要至少为9V。 这与输出范围无关。 器件可能在较低的 VCC 值下工作、但这不是一个保证条件。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您的快速响应!