This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6578:I2C 地址错误读取

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC6578, DAC7568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823203/dac6578-i2c-address-misread

器件型号:DAC6578
主题中讨论的其他器件: DAC7568

您好!

我们使用 DAC6578和 ADDR1=Float、ADDR0=0。 从地址应为1001100、但 Ack 在地址为1001010时响应。 因此、ADDR1似乎从浮动更改为1。 我们在低温、-20C 条件下看到此问题。

我发现讨论 DAC7568有类似的问题、建议使用地址引脚设置中间电压、但它不起作用。

为什么 DAC6578在低温条件下会改变地址?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我错过了我看到的帖子。 它位于下方。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/710017?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dac7578

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    Uttam 将于今晚回来。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Watanabe-San、

    感谢您的查询。 这些引脚上通常有弱内部上拉和下拉电阻器。 我们已经看到了浮动条件的问题、除非在外部放置了强上拉和下拉电阻器、以便使引脚保持在中压。

    有时、由于接地电势、噪声或温度的变化等许多因素、弱上拉电阻漂移和浮动值会被检测为低电平或高电平。 我们建议放置外部电阻器、使 ADDRx 引脚保持在中压、以便按预期检测到它们。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu-San、

    您是否有推荐的电阻器值? 我们执行了1Mohm 上拉和1Mohm 下拉、但它不能解决问题。

    我认为1Mohm 可能太大了。 如果有建议值、这将很有帮助。 我的想法类似于10kohm 或更低。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    10k 左右或以下的任何值都是一个不错的选择。

    此致、

    Uttam