This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:偏置电极和线路噪声抑制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823299/ads1299-bias-electrode-and-line-noise-rejection

器件型号:ADS1299

大家好、  

我已基于 ADS1299构建了 EEG 器件。 现在、我使用它来记录 EOG、在差分模式下使用 CH1和 CH2、一个用于水平方向、另一个用于垂直方向。 我还使用偏置电极、它连接到患者的耳垂。

我已更新偏置滤波器、使截止频率低于50Hz、而不是数据表中建议的150Hz。

我正在经历一些(随机)漂移基线和50 Hz 噪声叠加在 EOG 信号上的情况。 我需要将其删除以获得正确的测量结果、由于我使用的频率较低、数字滤波最终也会增加失真。

我想确认我使用的设置是否正确:

  • CONFIG3 = eeh (这是基准缓冲器加电、内部 Biasref 信号、偏置缓冲器和感应被启用并且偏置被连接)。
  • BIASENSP = 03h (我在这里使用 CH1和 CH2)
  • BIASENSN = 03h

是否有任何配置错误或我丢失了?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florencia、

    您能否发布原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florencia、

    电极是否直接连接在输入网络上、或者您是否有某种无源输入滤波器?  

    R18/R3的用途是什么?

    为什么偏置滤波器的截止频率设置为50Hz? 您使用什么值? 原理图显示了~159Hz 的截止频率。  

    尝试提高偏置滤波器的截止频率。 为了使偏置驱动器正常工作、它需要能够将噪声源传回人体、通常为50/60Hz、具体取决于电网频率。 此噪声一旦到达 PGA 的输入、便会被消除。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1)是的、电极具有输入滤波器、如 ADS1299套件应用手册 (第51页、输入原理图)中所示:

    2) 2) R18/R3也取自该设计。

    3)抱歉、我说这是另一个方面。 我先使用建议的值设置偏置滤波器、但截止频率为40Hz、因此我将 R 和 C 值更新为原理图中所示的值、将截止频率移动到~159Hz。

    即使进行了这些更新、我仍然会在我的信号上安装基线漂移(就像那里的共模噪声)和50Hz。 如果我在差分模式下进行测量并使用偏置、这难道不应该是最小的吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florencia、

    啊、我看到、我只是没习惯在那个位置看到 R18/R3。  

    您能否提供所看到波形的图片?  

    直流基线变化通常是由于电极电缆之间的阻抗变化以及电极和患者之间的接触。 在存在电流、电压和基线摆动的情况下。 这通常在后处理过程中进行处理、并确保电极连接良好。 在皮肤上使用砂纸、湿电极、确保在进行测量时移动最小、所有这些都有效果。   

    不要尝试从输入引脚获取偏置电压、而是尝试使用1/2 Vs。 探测偏置输出以查看存在的电压也很有价值。  

    此主题可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/813144