This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:Vref 电流

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823853/ads1602-vref-current

器件型号:ADS1602

您好!

我们是否有关于引脚 VREFN、VREFP 和 VMID 电流消耗的信息? 请您分享吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Elisha!

    有关 ADS1602的任何"未发布信息"都不会在此公共论坛中提供。  很可能需要 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是否有可用信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisha、

    请查看 ADS1602数据表- REFEN =低电平而 REFEN =高电平时的 AVDD 电流、内部基准电流消耗典型值为~22mA。  在整个数据表中还有其他图表显示了 Iavdd 与电源、时钟速度等的关系。