This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:降压转换频率

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823809/afe5809evm-down-conversion-frequency

器件型号:AFE5809EVM

尊敬的朋友:

我有一个小问题、关于 DEMOD 块->降压转换、更具体地说、在 MANUAL_FREQ 中、我知道它使用第69页上的公式2 ^ 16 * f / FS (SLOS738E)、现在我的采样频率为 FS 40MHz、 F 表示为“降压转换频率”,该频率必须是我要处理的频率?例如40KHz? 然后我得到 N 的值、然后输入 MANUAL_FREQ?

我是对的吗? 我已经读过很多关于降压转换的内容、但我不理解、如果有人能帮助我更好地理解该公式、我会很感激!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    您对计算降压转换频率的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen!