This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:输出代码和输入电压的函数

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824104/adc3424-function-of-output-code-and-input-voltage

器件型号:ADC3424

大家好、

  代码和输入电压之间的函数是什么? 我在 DS 中找不到它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN_Charles、

    在2V p-p 最大输入范围和12位分辨率的情况下、每个代码12 / 4096 = 0.488mV。

    此致、

    Jim