This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4242:使用单 LVDS 通道?

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4242, ADS54J42, ADS6242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822535/ads4242-using-single-lvds-lane

器件型号:ADS4242
主题中讨论的其他器件: ADS54J42ADS6242

尊敬的团队:

我的客户正在考虑使用我们的 ADS4242进行双通道14位60Msps 采样。

由于它们具有非常小的 FPGA、因此它们只希望为每个 ADC 内核使用单个 LVDS 通道将数据传输到 FPGA。

是否可以将 ADS4242配置为单 LVDS 通道操作?

或者、您能否建议一个可在单个 LVDS 通道上驱动每个 ADC 采样数据的备选器件(双通道、14位、60Msps)?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    我想您可能会将此器件与 JESD 器件混淆。 该部件在 CMOS 模式下每通道具有14个输出、在 LVDS 模式下每通道具有7个差分对输出。

    借助 ADS54J42、用户可以在单通道模式(LMFS = 1241)下使用该功能。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户无法使用 JESD、因为他们的 FPGA 上没有高速收发器。

    他们正在寻找具有串行 LVDS 的器件。

    我们也一直在研究 ADS6242、它看起来与客户所需的产品非常相似。

    您是否知道我们是否可以使用具有单 LVDS 通道(每个 ADC)的 ADS6242将所有数据传送到 FPGA ? (我在数据表中找不到任何提及)。

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    该器件可以在每个 ADC 的一个输出对上发送数据。 请参阅数据表的第53页。

    此致、

    Jim