This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:L 参数与一些通道 NC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816719/ads54j69-l-parameters-with-some-lanes-nc

器件型号:ADS54J69

你(们)好

根据之前的帖子、我们可以将 ADS54J69的 NC 通道保留为未使用状态。

因此、在 FPGA 中、我们应该使用相同的 L 参数

例如、对于5Gbps 配置、ADC 使用 L=4。 我们应该使用 L=4还是应该使用 L=2?

谢谢

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我已就您的问题通知 ADS54J69专家。
    他很快会作出更详细的回应。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    L 参数需要在链路的两端相同。 因此、是的、如果 ADC 也使用 L = 4、则需要将 FPGA 设置为 L = 4。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以确保解决方案明确

    我们可能会将不传输数据的通道保持未连接状态、即

    对于5Gbps 配置、DA[2]_P/M、DA[3]_P/M、DB[2]_P/M、DB[3]_P/M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    是的、您可以将未使用的输出保持浮动。

    此致、

    Jim