This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1265EVM:TSW 1266

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, TSW1265EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821546/tsw1265evm-tsw-1266

器件型号:TSW1265EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04808

您好!
我使用 TSW 3085作为 Tx、使用 TSW 1266作为 Rx。 按照评估 MADule 的示例并使用 LMK04808_614p4M_Single_Loop .txt。在 TSW 1266 GUI 中、我在 Rx 中获得了良好的结果、如图所示

将 LO 频率从2.6GHz 更改为500MHz 频谱重复了很多次、一些载波会污染可视化效果、如图所示。

为了在 LO 下使用较低的频率、我可以在 TSW 1266 GUI 中更改哪个选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据所附的波形图和2600MHz 的 LO 频率、我确定您的输入射频频率约为2046.9MHz。  

    用户指南规定了默认的射频输入范围为1880MHz - 2390MHz。  默认 LO 为2600MHz。  IF 为460.8 MHz +/- 250 MHz。  您的初始性能设置在这些指南范围内、并且 EVM 看起来符合预期。

    当您切换到500MHz LO 时、您的输入信号如何变化?  如果它没有变化、则 IF 频率将会偏离并超出设计的滤波器带宽。  它看起来像是 RF 被更改为446 MHz (或554 MHz)。  在任何情况下、IF 仍处于关闭状态。  您在频谱中看到的是在 ADC 处捕获的500MHz LO 溢出(即114MHz 信号)。  然后、您会看到 LO +/- 54 MHz 时的信号/图像是什么样的。  其他 CW 音调是 LO 出血的谐波。  信号本身也存在图像或谐波。

    简而言之、电路板未针对该类型的 LO 频率进行设置。  如果您的信号实际为500MHz 左右、那么您只需使用 ADC 直接捕获信号 、而无需解调器将其转换为较低的频率。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    为了在没有 LO 的情况下捕获信号、我应该在 TSW1266 GUI 中更改哪个选项?

    进行一次500m 的捕获、不使用 LO? 我应该将采样率更改为1.2288GHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 TSW1265的原理图。  您可以从 TI.com 上的 TSW1265EVM 产品页面下载该软件。  下面粘贴了相关部分的副本以供参考。

    您可以绕过 混频器并直接在 IF 频率注入。  对于通道 A、您需要对电路板进行一些焊接修改。

    • 移除 R118、R8、R54
    • 放置 R71、R9

    然后、您可以在 J10连接器(SMP)上注入信号。  您可以直接在500 MHz 下注入;无需更改采样率。  您可以在较高的奈奎斯特区域中操作 ADC。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、
    在我的应用程序中、我使用 TSW 1266作为接收器将收到的32000数据导出到.csv 文件中。 因此、很高的采样率不是理想的。

    通过查看上述文档、我发现可以更改组件以支持振荡器 LO 和射频接收器的其他频段。 我能否通过更换 TSW 1266组件来设计一个工作频率为500MHz 的滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我之前键入错误。  我打算查看 TSW1266EVM 产品页面上的 TSW1266原理图。  我希望这不是你的困惑。

    TSW1266的中频滤波器已经为460.8 MHz +/- 250 MHz、因此您可以顺利传递500 MHz 信号。  如果您需要/需要不同的滤波器或窄带滤波器、则可以相应地调整滤波器组件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、我必须使用 LO。

    在本文档 中:www.ti.com/.../tidu127.pdf的第3.3.2节中,作者讨论了如何更改滤波器以更改射频和 LO 振荡器输入频段。 第3.3.1节提供了滤波器设计工具。

    此文档 :www.ti.com/.../tidr578.pdf显示了 TSW 1266的原理图。

    正如您所写的那样、当我使用频率为500MHz 的 LO 振荡器时、这些滤波器可能会导致误差。

    我想确认 确定此范围的滤波器位于连接器 J4 (用于 LO)和 J2 (用于射频输入)之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但也有其他一些:

    • 是的、您可能需要/想要修改射频输入上的滤波器/匹配(就在 J2连接器之后)
    • 是的、您可能需要/想要修改 LO 输入上的滤波器/匹配(就在 J4连接器之后)
    • 您可能需要更改平衡-非平衡变压器。  BD0826J50200A00的额定频率为800MHz 至2600MHz。

    上述更改可能不是超级关键。  如果您以低于最初预期的频率进入、则匹配可能不会针对不同的频率进行优化、但所有功能仍能正常工作。  由于射频和 LO 端口不匹配、您可能会看到增益降低。

    这是另一个关键因素:新的 IF 频率。  该板配置有460.8 MHz +/- 250 MHz 的 IF 频率。  如果您的新 IF 位于该窗口之外、则必须修改 IF 筛选器。  这需要在 LMH 器件前后对滤波器进行修改。  如果 IF 在滤波器窗口内、则信号将通过;但是、您的泄漏信号(即 RF 和 LO)也会通过、并且可能会导致一些有害杂散问题。

    -罗素