This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:ALERT 和未使用的 AINx

Guru**** 2767225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823479/ads7138-alert-and-unused-ainx

大家好、

您可以在下面提出建议吗?

ALERT 引脚的绝对最大额定值是多少?

我想知道、当 DVDD = 3.3V 时、是否通过寄存器施加5V 电压作为开漏输出的上拉电阻。

2.可否告知您如何配置未使用的 AINx 引脚?

可以将其保持打开吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     建议将 ALERT 引脚 设置为最大 DVDD、但由于数字输入的额定绝对最大值为5.5V、因此它可能能够正常工作。

    如果您有未使用的模拟输入、则可以将这些输入接地。 让它们打开也是可以接受的

    此致

    Cynthia