This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:3.3V 时的 REFP 电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823057/ads7952-refp-voltage-at-3-3v

器件型号:ADS7952

您好!

如果我向 REFP 施加3.3V 的基准电压、会发生什么情况? 它是否仍能以较低的规格运行?

它能否接受3.3V 模拟输入? (假设 VA 也为3.3V)。 它会损坏引脚吗?

谢谢、

Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件旨在以2.5V 电压基准运行、如果使用3.3V 电压、则该电压将高于为基准引脚列出的3V 额定最大值

    如果器件快速暴露在此电压下、则很可能正常、但如果在该电压下长期运行、器件将损坏。

    如果您想扩展输入范围、此器件可以使用内部寄存器使模拟输入范围加倍、只要 VA 大于该值、这意味着您需要从3.3V 增加 VA

    如果您正在寻找输入范围为3.3V 且工作电压为3.3V 的器  件、我建议查看 ADS8028、或者如果您正在寻找某些规格、请分享以找到最佳器件。

    此致

    Cynthia