我将使用 ADS8689来测量电池的输入电压。 该电压的标称值为32V、我使用分压器(70k/10k)将进入 ADS8689的电压降至4V。 我在10k 电阻器和接地端之间有一个 FET。 添加此 FET 是为了在 ADC 未使用时断开负载。
不过、当 FET 关断时、10k 保持悬空、ADS8689看到32V。 32V 和 ADC 输入之间有一个70k 的电阻器、ADC 在看到32V 时处于非活动状态。
您是否预见到这是一个问题? 我知道这违反了绝对最大值表、因此我尝试确认这是否需要重新设计。
谢谢、
Brian