This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:BUFEN

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822447/ads1241-bufen

器件型号:ADS1241

我是否可以将 BUFEN 引脚保持悬空状态并仅使用 ACR 寄存器中的 BUFEN 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    除非器件提供了一些内部上拉或下拉电阻器、否则切勿使数字输入在 IC 上悬空。
    如果要使用 BUFEN 位控制缓冲器、则应将 BUFEN 引脚连接到高电平。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joachim、

    当 BUFEN 引脚设置为高电平且 BUFEN 引脚设置为低电平时、我将如何确认缓冲器已启用或禁用。

    进一步、数据表中的行显示:

    '可以通过 BUFEN 引脚或 ACR 寄存器中的 BUFEN 位启用缓冲器。 当 BUFEN 引脚为高电平且 BUFEN 位设置为1时、缓冲器打开。 如果 BUFEN 引脚为低电平、则缓冲器被禁用。 如果 BUFEN 位设置为零、则缓冲区也被禁用 "。

    在这些行中不清楚。

    此致、

    Akash Kasturi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    BUFEN 引脚和 BUFEN 位都必须为高电平才能启用缓冲器。  因此、如果要控制寄存器位的缓冲器使能、还必须将 BUFEN 引脚设置为高电平。

    BUFEN 引脚   BUFEN 位   缓冲器

    0           0        禁用

    0           1        禁用

    1           0        禁用

    1           1        使能

    因此、您可以通过引脚或寄存器位进行控制、但为了满足真值表的要求、必须正确设置寄存器和引脚。

    此致、

    Bob B