This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS1219:与 MSP432E401Y 和 BOOSTXL-ADS1219搭配使用所需的所有软件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, BOOSTXL-ADS1219, UNIFLASH, ADS1219, BOOSTXL-ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823397/boostxl-ads1219-all-software-needed-to-work-with-msp432e401y-and-boostxl-ads1219

器件型号:BOOSTXL-ADS1219
主题中讨论的其他器件:MSP432E401YUNIFLASHADS1219BOOSTXL-ADS1119

大家好、

我们的客户正在寻找 BOOSTXL-ADS1219软件来支持 MSP432E401Y、并且所有软件都涉及到在这两块电路板上工作。
除 GUI 外、您还可以提供以下 e2e 论坛中提供的任何软件:

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/751070/2776015#2776015

我们的客户正在尝试完成以下手动链接中的步骤2.2.3并加载固件、但他没有要加载的固件:
www.ti.com/.../sbau316.pdf

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    固件包含在 GUI Composer 项目中。  如果从 dev.ti.com 运行应用程序时从 GUI Composer 运行、则不会看到此固件、但它仍然存在。  下载固件的最简单方法是启动 GUI Composer 应用程序、然后从 File 菜单下拉菜单中选择 Program Device。

    使用 Uniflash 工具时、文档中的内容有所不同。  要查找固件、您必须遵循文件下载位置的路径。  下载位置是 PC 用户名、与下面显示的内容类似:

    C:\Users\username\guicomposer\runtimes\gcruntime.v7\ADS1219_BoosterPack_GUi\target\ASD1219FW_V1_0_0.txt

    我们需要更新用户指南、但由于我们计划对 GUI 进行的其他一些更改、我们一直在等候。  BOOSTXL-ADS1119 GUI 包含从应用本身下载的信息。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau322/sbau322.pdf

    有关资料载于第4页的第2.2.2.1节。  遗憾的是、使用 Uniflash 手动下载固件的信息不正确、需要按照上述类似位置操作。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    希望这能对客户有所帮助。 我已经提供了我在我们的网站上看到的所有资源。
    如果客户在该板中有其他问题、我可能会让客户在这里发帖。

    感谢您的大力支持!

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、请让客户直接在 E2E 上发表任何其他问题。

    此致、

    Bob B