This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:CS 在通过 Din 引脚写入数据期间变为高电平时的寄存器值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823660/dac8811-register-values-when-cs-goes-high-during-writing-data-through-din-pin

器件型号:DAC8811

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

当 CS 在通过 Din 引脚写入数据期间变为高电平时、模拟输出(Iout)和寄存器值(数据输入寄存器)会发生什么情况? 就他们读取数据表而言、他们认为模拟输出和寄存器值将保持以前的值。 理解是否正确?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    根据数据表中的图25、这将被视为一个/CS 中断、并且帧将被丢弃。 因此、先前写入的值将被保留。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC