This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:上电序列期间发生电流泄漏

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823676/ads54j69-current-leak-during-power-up-sequence

器件型号:ADS54J69

你(们)好

同时按照数据表中的建议为 ADC 加电

步骤1. 斜升3.0[V]、然后稳定

步骤2. 斜坡1.15[V]、然后稳定

步骤3. 斜坡 1.9[V]然后稳定(AVDD 和 DVDD 来自同一电源并由铁氧体滤波)

1.15[V]通过 ADC "为1.9[V]"供电、即1.15[V]到1.9[V]之间存在泄漏

我检查了 TI 的演示板、并测量了相同的行为。

这是预期的吗?

数据表中指出、如果1.9[V]上升到1.15[V]之前、寄存器加载也会出现困难。 此电流泄漏(如果已确认)如何影响此负载?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    预计会有少量泄漏。 只要您遵循加电顺序、就不会出现任何部件内部保险丝负载问题。

    此致、

    Jim