请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J69 你(们)好
同时按照数据表中的建议为 ADC 加电
步骤1. 斜升3.0[V]、然后稳定
步骤2. 斜坡1.15[V]、然后稳定
步骤3. 斜坡 1.9[V]然后稳定(AVDD 和 DVDD 来自同一电源并由铁氧体滤波)
1.15[V]通过 ADC "为1.9[V]"供电、即1.15[V]到1.9[V]之间存在泄漏
我检查了 TI 的演示板、并测量了相同的行为。
这是预期的吗?
数据表中指出、如果1.9[V]上升到1.15[V]之前、寄存器加载也会出现困难。 此电流泄漏(如果已确认)如何影响此负载?
谢谢