This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:每个链轮孔的距离

Guru**** 2642775 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822630/dac122s085-distance-of-each-sprocket-holes

器件型号:DAC122S085

大家好、员工

每个链轮孔的距离

DAC122S085数据表(SNAS361E)第24页提供了"磁带中 PIN1方向的象限分配"图。

问题:
请告诉我链轮孔的间距尺寸。
※孔与下一个孔之间的距离

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    感谢您的查询。 我找不到您的查询的任何就绪信息。 我正在与内部团队进行核实。 我明天会回来。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    链轮孔尺寸符合 EIA-481标准、如下所示:

    间距:4mm

    直径:1.5mm

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Uttam-San

    感谢您的回答。
    这是我想要的答案。
    最好的平地机
    自助餐厅