This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:不在12.5pF~250pF 范围内的电容是否可用于外部电容?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819659/ddc112-can-a-capacitance-out-of-12-5pf-250pf-range-be-used-for-the-external-cap

器件型号:DDC112

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 DDC112用于他们的新产品。

 他们  有几个问题、如下所示。 请给我 回复。

 问:当选择 RANGE0 (RANGE1/2/3端子= ALL "L"电平)时 ,DDC112进入外部电容器模式。

      在这种模式下、器件数据表(SBAS085B)第9页的表1建议使用一个12.5pF~250pF 电容器作为永久电容器的典型值。

        外部 电容器是否可以使用超出范围的电容?

         使用电容时会发生什么情况?

       您是否有任何外部的最小/最大电容值?

    。  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。