This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500RB:发生硬件错误:返回 WvBoardEnum 调用#39;false #39;

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5, ADC10D1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818912/adc10d1500rb-hardware-error-occured-wvboardenum-call-returned-false

器件型号:ADC10D1500RB
主题中讨论的其他器件:WAVEVISION5ADC10D1500

大家好、TI 专家。

当我们将参考板连接到 Wave Vsion 5.0.6.465时、会出现硬件错误。
它显示"WvBoardEnum 调用返回'fals'"。

我们已经在 Win7和 WinXP 上尝试过(Win XP 在虚拟框中),但是,发生了相同的 probem。
在器件管理器中、电路板看起来连接成功。
我们使用电路板随附的电源、并且电源指示 LED (LD10)亮起。
电路板是否损坏? 或者我们错过了任何跳线设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将更深入地研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查电源并确保其额定电压为12V、电流至少为1.5A 至2A? 有时、如果提供的电流不足、计算机将连接到电路板、但 WaveVision 将无法识别它。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我感谢您的支持。

    是的、电源的额定电压为12V 和3.0A。

    当电路板打开时、J12连接器上的输入电压为12.18V、流入电路板的电流为~1.2A。
    这是其他信息、
    GND (TP10)至3V3IO (J6):3.345V
    GND (TP10)至3V3USI1 (J13):3.418V
    GND (TP10)至5V0USI1 (J13):4.93V

    此致、  
    Hiroaki Yano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于所提供的电源效率很高、我可以想到的下一件事是、它可能是计算机上的驱动程序问题。 下面是 WaveVision 驱动程序安装指南的链接。 此外、我建议尝试在 J155上添加一个跳线、并尝试查看它是否会连接到 WaveVision。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的合作。

    您是指此处的驱动程序安装指南吗?

    我卸载了 WaveVision5和驱动程序、然后按照指南重新安装它们、但出现相同的错误消息。
    在 WinXP (VirtualBox)的设备管理器中、我确认它可以识别指南中提到的 NSC_USB_WV5类别下的主板。  

    我还在 J155上添加了一根跳线、但没有改变。
    我尝试同时删除 J155和 J156。 存在相同的错误。

    期待您的回复。

    此致、
    Hiroaki Yano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    您是否可以访问 Windows10 PC? 如果是、请尝试随附的说明、并告知我们您是否能够连接到电路板。

    此致、

    Neeraj e2e.ti.com/.../Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10-2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的建议。

    我按照您的说明连接了电路板并在 Windows10 PC 上安装了驱动程序。
    该电路板肯定会被识别为手册中所述、但器件名称不同。
    (我的板是 ADC10D1500)

     

    然后我在 Windows10上运行 WaveVision5、它会显示相同的错误消息"Hardware error occured:WvBoardEnum call returned 'fals'"。

    我期待您的回复。

    此致、
    Hiroaki Yano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    很抱歉出现问题。 这可能是当时的电路板问题。 我建议您返回后部并获取新电路板。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回复。
    我将继续更换产品。

    此致、
    Hiroaki Yano