This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:触发采样模式

Guru**** 2554390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822534/adc12dj3200evm-triggered-sampling-mode

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

尊敬的团队:

一旦使用 ADC12DJ3200 + TSW14J56EVM (RevD)发出触发信号(单次触发)、我的客户希望对长记录进行采样。

我们已经能够使用长记录 TSW14J56REVD_BRAM_ADC_DDR_128K_Xcvr_firmware.RBF、但它似乎不支持触发操作。

团队中的任何人能否帮助处理.ini 和.RBF 文件、以便为 ADC12DJ3200EVM JMODE0和 JMODE2进行长时间记录触发操作?

如果可能、请附加几张幻灯片、展示如何执行该操作、这将是完美的。

此致、

NIR。