This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:与 TSW14J57EVM 和 ADC32RF45兼容

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823014/tsw14j57evm-tsw14j57evm-and-adc32rf45-compatibility

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

我们正在尝试 使用 TSW14J56EVM 从 ADC32RF45收集每通道1 GB 的样本、但在收集3、300多万个样本时遇到了问题。 TI 的某个人建议我们改用 TSW14J57EVM。 我们购买了电路板、但 FMC 连接器的尺寸似乎不同(请参阅下图)。  TSW14J57EVM 是否不能与 ADC32RF45配合使用? 还是 只需插入 ADC32RF45并将 TSW14J57EVM 的引脚留空?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claire、

    TSW14J57上的连接器为 FMC+、ADC32RF45上的连接器为 FMC。 FMC+连接器向后兼容 FMC 连接器。  如果您尝试将   ADC32RF45上的 FMC 连接器与  TSW14J57上的 FMC+连接器对中、则应进行连接。 此外、这两个连接器都是键控式连接器、因此它们只能在一个位置相互连接。

    此致、

    Neeraj