This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:如何计算 ADC12DJ3200的通道速率?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/823129/adc12dj3200-how-to-calculate-the-lane-rate-of-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、团队、

客户打算使用 ADC12DJ3200。 在其数据表中、有一种关于 sysref 的计算方法、但没有关于通道速率的计算方法。 通道速率是使用 JESD 204B IP 内核的重要参数。 客户不了解 TI 培训视频http://edu.21ic.com/video/1781中的通道速率计算方法 。我也不熟悉该器件。

例如、DAC CLK 为2GHz、采样率为4GHz、使用 JMODE0、那么如何计算 JESD204B 接口的 ADC 的通道速率? 有人可以使用此示例计算它吗? 提前感谢您。

此致、

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    要计算 Sedes 通道速率、请使用以下公式。

    通道速率=采样时钟 X R

    如果 采样频率为5200MHz 且 R = 2、则在 JMODE 1中提供示例、如上表所示

    通道速率= 5200 X 2 => 10400 Mbps

    此致、

    Neeraj