This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:我们能否在单个 DRDY 中同时从两个或多个通道读取数据?

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822670/ads114s06-can-we-read-data-simultaneously-from-two-or-more-channels-in-single-drdy

器件型号:ADS114S06

我希望同时从两个通道读取数据、并需要处理来自各个通道的相同时间实例数据样本以进行进一步处理。   

或者、我们是否可以在增加或减少数量时增加或减小单个数据包的数据包大小 要读取的通道数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    ADS114S06有一个具有多路复用器的单个 ADC、用于选择不同的输入通道。  换句话说、您不能同时进行输入通道测量。  每个 DRDY 从高电平到低电平的转换信号表明新的转换结果可用于 INPMUX 中的多路复用器设置。  

    流程是通过设置 INPMUX、等待转换完成、读取数据结果并切换到下一个输入多路复用器配置并重复此过程来生成所需的输入通道。

    ADS114S06没有存储器来保存多个转换数据。  您只能检索上次完成的转换结果。

    您的应用是什么?  使用的传感器是什么?  您需要两种测量的速度有多快(您真的需要同时测量)?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我们的应用 是开发 血压监护仪并从运算放大器中读取数据。

    2)在 其中一个通道中、我们希望从压力传感器(TP1)和另一个通道脉冲速率(TP3)读取袖带压力

    3) 3)我想以100SPS 的速率读取这两个数据、并且在稍后阶段需要从两个通道映射此读数以进行后处理。

    该 ADC 是否足以进行此通道切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    一种可能的运行模式是使用低延迟滤波器将 ADS114S06数据速率设置为200sps。  这样、您就可以以大约5ms 的速率读取每个其他输入、并且两个读数的吞吐量为10ms (100Hz)。  我所说的是因为器件内的数字滤波器有一些启动延迟、大约为156us。  请参阅 ADS114S06数据表第40页的表13。

    另外请记住、ADS114S06数字滤波器具有一些类似于正弦类型响应的响应。  请参阅第39页的表12、其中显示了每个数据速率对应的-3dB 点。  如果输入测量之间的5ms 时间过长、您还可以提高数据速率。  最后、测量应该是可以执行的。

    此致、

    Bob B