This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775EVM 布局源文件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822766/dac8775evm-dac8775evm-layout-source-file

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8775

尊敬的先生/女士

关于 DAC8775 ESD 测试、我们遇到了问题、客户希望参阅 EVM 的布局。

您能否提供 DAC8775EVM Rev E1布局板文件(Allegro 或 PADS)?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天和明天、我忙于一些场外活动、无法做到这一点-但我可以在星期三之前为您提供一些源文件。 我们的大多数设计都来自 Altium、因此最容易共享、但如果 Altium 或 Gerber 文件无法接受、我可以尝试寻找转换文件的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我将无法将文件转换为 Allegro 或 PADS 格式、但如果有用、我可以为设计提供层图和光绘文件。

    e2e.ti.com/.../PA005A_5F00_PCBlayers.PDF

    e2e.ti.com/.../PA005A_5F00_Gerbers.zip

    谢谢、

    Paul