This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04输入阻抗

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822080/ads131m04-ads131m04-input-impedance

器件型号:ADS131M04

您好!

我们正在考虑将 ADS131M04用于 ADC 由有源滤波器驱动的应用。  我们希望了解芯片输入阻抗的更详细模型。  从数据表的输入阻抗部分可以看出、当增益设置为小于4时、输入是开关电容器网络。  是这样吗? 如果是、是否可以获取有关电容器尺寸和开关电阻的信息?

谢谢、

埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关此问题的专家目前尚不可用、并将在您的问题出现时回复您的问题。

    但该器件确实具有差分输入阻抗、具体取决于所使用的增益。

    当增益为1、2和4时、输入阻抗为300 kΩ

    当增益为8、MΩ、32和64时、输入阻抗为1M Ω

    数据表中提供的公式4用于显示增益设置为4或更低时输入阻抗的行为、这在我们回来时可能会有所帮助。

    317 kΩ×4.096MHz/闪存

    其中:

    •Fmod Δ Σ 调制器 ΔΣ fCLKIN/2

     

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot、


    我只有您在帖子中要求的部分信息。 你会从 Cynthia 为她提供的答案开始。

    在此 ADC 中、以调制器速率(Fmod)对输入进行采样。 使用输入振荡器频率、您将得到:

    fCLKIN = 8.192MHz
    FMOD = fCLKIN/2 = 4.096MHz

    输入等效电阻为317kΩ Ω。 由于输入是采样的开关电容器、因此您可以从电阻开始计算输入采样电容器的大小:

    等效电阻:R = 1/(C*f)
    C = 1/(R*f)= 1/(317kΩ* 4.096MHz)= 1.3pF

    对于传输门开关、对于该尺寸、我没有太多可供使用的东西。 通常、对于这种类型的器件、尺寸较小、可减少采样中的电荷注入。 电阻还取决于输入电压和电源电压。 但是、我估计电阻为500Ω Ω- 1kΩ Ω。 请注意、这适用于增益1、2和4。 对于更高的增益、内部设置稍有不同。

    但愿这有所帮助。


    吴约瑟