This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:当电流为零时、采样结果随高侧和低侧开关的开/关而变化

Guru**** 2881920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822623/amc1306m05-when-current-is-zero-sampling-result-vary-with-high-side-and-low-side-switch-on-off

器件型号:AMC1306M05

您好!

我的客户使用 amc1306在电机驱动项目中进行相电流感应、如下所示:

原理图与数据表相同。

但是、当电流为零时、打开 高侧和低侧 IGBT、采样结果将发生如下变化:

"1、3、5、7、9"是低侧 IGBT 导通时、"2、4、6、8"是低侧 IGBT 关断时。

请告诉我、问题出在哪里? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    不确定您所附的图片描述的是什么-它是调制器绘制的转换结果?  在正常工作条件下、您是否看到类似的纹波含量?  此 AMC1306应用中的数字滤波器是如何构建的?