This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1292R:ADS1292R 的 EVM 代码变量类型说明

Guru**** 2560150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822544/ccs-ads1292r-clarification-of-the-type-of-evm-code-variables-of-ads1292r

器件型号:ADS1292R

工具/软件:Code Composer Studio

各位学员好、

在 EVM 源代码中 、有人可以向我澄清文件"ADS1x9X_ECG_Processing.c"中的 RESHI、RESLO、MPYS、OP2、MACS 变量的类型、 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    感谢您发帖。  

    我将详细介绍代码、明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Armando、

    遗憾的是、我不能完全确定该函数在代码中注释之外执行的操作。 我也无法与编写此代码的个人联系。 我认为样本每次加载到数字滤波器一位并进行处理。  

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    我理解、但如果您在 CCS 中加载整个代码、则会出现以下错误:

    不正常,如果在某些文件中定义了变量,则错误应该会消失