This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298大干扰和步长

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822724/ads1298-ads1298-big-interference-and-steps

器件型号:ADS1298

客户在使用 ADS1298时遇到了几个问题。 请提供 一些建议。 问题如下。

2019年7月6日、公司共测试了187人。 其中一半的人遇到了巨大的干扰和步进问题。

附录是 interferencee2e.ti.com/.../ADS1298-noise.docx 较大时的波形

2.在生产调试中、ADS1298输入连接到 GND、然后测试输出。 发现一些芯片具有高干扰噪声。

3. 由于均匀性差 ,他们希望每一个芯片都能测试噪声,测试时间为10-20s,输出噪声振幅< 3uVpp,最小 CMRR > 110dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chunqiu、

    您是否有此设计的原理图和寄存器设置?  

    在这些测试期间、患者是否移动?  

    是2中概述的测试。 在电路中使用器件之前或之后?  

    每个芯片都经过测试、符合数据表中列出的性能规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    无论是否方便通过电子邮件联系、客户的信息都需要保密。

    谢谢

    Cq.LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CQ.LV、

    我将向您发送一条注释。