This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:SAR ADC 波形

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821677/ads8353-sar-adc-waveform

器件型号:ADS8353

  你(们)好  

ADC 输入连接到编码器输出(PN 为 MS0082)、简化图如下所示、编码器输出的偏移为2.5V。

我们知道、对于 SAR ADC 驱动、使用 OP-AMP 是因为其输出阻抗较低。

我的问题是、虽然这个驱动电路不是很好、但为什么 ADC 输入的波形如下所示:

您可以看到中间点有一个阶跃(2.5V)。

右侧波形应为偏移为2.5V 的正弦波。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您的发帖。

    您能否分享 ADC 连接和输入信号链的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的反馈。

    这用于电机控制、此电路用于编码器信号反馈。

    原理图如下所示:

    虽然这个电路有问题、但我想了解这个错误连接下的 ADC 行为。 正弦波的中点存在阶跃的原因。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jian:

    感谢您提供原理图。  

    这可能与输入引脚上的趋稳误差有关。 测试该理论的一种方法是减小输入电容器。 您能否尝试1nF 并查看干扰是否减小? 或者、降低采样率将允许更长的采集时间和更完整的趋稳。

    有关驱动 SAR ADC 输入的更多帮助、请查看我们 的精密实验室 ADC 培训门户!

    此致、