This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速数据转换器 v5.0:ADC12DJ3200的二进制数据格式

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822348/high-speed-data-converter-v5-0-binary-data-format-for-adc12dj3200

您好!

我正在尝试从 HSDC 软件导出二进制文件并读取数据。 我不知道二进制数据保存的格式是什么、因此无法在手册中找到这方面的详细说明。 我使用的 JMODE2具有差分信号输入和外部时钟。 我应该以900MHz 的频率进行采样、并且希望能够恢复和分析这些数据、因为它的点密度要高于 HSDC 软件所显示的那样。

谢谢、

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Craig、  

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您!

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您可以使用 TextPad 软件查看从 HSDCpro 保存的二进制数据。 您从 HSDCpro 读取的二进制数据根据 ADC 输出进行通道化、并排列为 lsb、msb lsb、msb…… 等等。

    此致、

    Neeraj