This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC38RF80:是否有任何参考代码?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/816478/ccs-dac38rf80-is-there-any-reference-code

器件型号:DAC38RF80

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

我们希望开发 DAC38RF80、但寄存器太多。            

是否有任何参考代码可以帮助我们?            

是否可以提供?            

谢谢。

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    否、我们没有可用的代码。 我们确实提供了一个配置文件、该文件是基于文本的、您必须编写代码才能转储到器件。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    您能否帮助提供以下寄存器配置?

    谢谢你。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    连接配置。

    谢谢、

    埃本

    e2e.ti.com/.../5898p24MSPS_5F00_12x_5F00_LMF_5F00_882_5F00_dualDAC_5F00_onchip_5F00_PLL_5F00_Fnco_5F00_1GHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    感谢您的热情支持。

    使用您提供的配置。       

    1、芯片启动时没有风扇就会失去锁定功能?   

    2.寄存器0x65、0x66、0x67报告错误?

    如何解决?

    谢谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    DAC PLL 可能需要对 VCO 代码进行一些调优。 您可以参阅流程图、了解如何针对整个温度范围内的 PLL/VCO 锁定进行调优代码修改

    对于警报错误、SERDES 至 JESD204B RX 块之间有一个 FIFO。 FIFO 错误表示 FPGA 的串行器/解串器速率与 DAC 的串行器/解串器速率配置不匹配。 您需要仔细检查 SERDES。

    您可以参阅随附的另一个类似器件的演示文稿、并将 JESD 错误调试应用于 DAC38RF8x 系列。  

    e2e.ti.com/.../AFE76xx-JESD204B-Alarm-Training-_2D00_-General.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    DAC PLL 可能需要对 VCO 代码进行一些调优。 您可以参阅流程图、了解如何针对整个温度范围内的 PLL/VCO 锁定进行调优代码修改

    对于警报错误、SERDES 至 JESD204B RX 块之间有一个 FIFO。 FIFO 错误表示 FPGA 的串行器/解串器速率与 DAC 的串行器/解串器速率配置不匹配。 您需要仔细检查 SERDES。

    您可以参阅随附的另一个类似器件的演示文稿、并将 JESD 错误调试应用于 DAC38RF8x 系列。  

    e2e.ti.com/.../7563.AFE76xx-JESD204B-Alarm-Training-_2D00_-General.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址0x33、位[14:8],这是 VCO 频率、修改无效。 为什么 VCO 频率与 PLL 锁定相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Kang,

    感谢你的答复。

    下面是我的寄存器配置和错误报告。不是您提供的配置。当 SERDES PLL 失去锁定时、我的配置会使风扇爆炸。

    您能帮我找到配置中的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan Joe、

    这是 VCO 变容器调整、以确保我们将 VCO 居中、从而使 VCO 在整个温度范围内保持锁定状态。 您必须对其进行调整、以确保环路滤波器电压(VCO 的偏置)处于 PLL 环路误差放大器的范围内、这样 PLL 可以吸收整个温度范围内的偏置变化的增/减。 修改无效。 您始终可以对其进行调整。 请参阅流程图并根据温度修改 VCO 代码。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我建议您根据 DAC38RF8x GUI 生成脚本并参考 SERDES PLL 设置。 这是仔细检查设置的最快和最佳方法。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需对调试状态执行友好的 Ping 操作。 我现在要关闭这个线程、因为我没有听到您的反馈。 您可以随时回复以进一步查询。

    下面是与您之前所做的 VCO 代码查询相关的 VCO 电容器阵列图片。 这将帮助您理解。