This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482具有不同输入信号的输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00069, ADS4249EVM, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821064/dac3482evm-the-output-of-dac3482-with-different-input-signal

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件: ADS4249EVMTIDA-00069TSW1400EVMDAC3482

尊敬的 TI:

我遇到了 DAC3482EVM 输出方面的问题。

我的项目是使用 ADS4249EVM、TSW1400evm 和 DAC3482EVM。我为 ADC4249EVM 提供200kHz 正弦波和20MHz CLK。 并使用 HSDC Pro 下载固件(TIDA-00069)。 以及 DAC 3482EVM 配置文件 is.e2e.ti.com/.../TestConfig.txt

我可以在数字振荡器中获得明显的正弦波、但当我将输入正弦波更改为方波或 Rampwave 时、示波器中的输出不正确。

您能告诉我原因吗?

Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的一位专家将对此进行研究

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    我发现、当我增加正弦波的频率时、示波器中的波形也会失真。

    这张图片是我将频率更改为2MHz 时的情况。

    请注意、

    Sifei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sifei、

    以下几项建议:

    在增加频率时、可能需要使用抗混叠滤波器。 频率越高、奈奎斯特定理所导致的混叠图像就越近。

    http://www.ti.com/lit/pdf/slaa523

    2.您可能需要改善 FPGA 与 DAC 接口的设置/保持时间。 您使用的 TIDA 讨论了这一点。 DAC3482还具有设置/保持时间调整(延迟线)功能、可帮助您缩短设置保持时间。

    DAC3482提供了 IO 模式测试、可帮助您缩小设置/保持时间裕度。 有关详细信息、请参阅数据表。