This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:输入超范围和欠范围检测的信号范围

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821211/ads131a04evm-signal-range-for-input-overrange-and-underrange-detection

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

大家好、这是一个有关模拟输入信号范围的问题、它不会在状态寄存器中触发超出范围的错误。 根据数据表(www.ti.com/.../ads131a02)、允许的模拟输入电压范围为 AVSS - 1.65至 AVDD + 0.3伏(电荷泵已启用)。 这将表明、将任一输入(AINxN 或 AINxP)接地不会触发超出范围的错误、但当我们在评估板上尝试此操作时、F_ADCIN 错误位以及 STAT_P 和 STAT_N 中的相应位会指示超范围/欠范围错误。

我无法找到触发该误差的电压的任何明确定义。 COMP_TH (故障检测比较器阈值)的描述似乎表明、当输入处于输入范围的5%至95%(当配置为最大范围时)内时、不应触发错误。 是否有一些应用手册提供了有关这方面的更详细信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INDI、

    很抱歉、我没有回答您的问题、但我已离开办公室。  

    对于 ADS131A04上的此超范围/欠范围检测功能、没有应用手册。 您是否曾尝试将输入设置为中间电源电平(高于接地值)以确保负电荷泵正在运行? 通常情况下、一旦输入处于范围内、该标志就会被清除、并且会针对每次转换进行检查和锁存。

    我还不在办公室、因此我在下周之前就没有机会使用 EVM 进行检查。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、非常感谢您的回复。

    由于您对电荷泵的提示、我们解决了这一问题。 我忽略了 EVM (www.ti.com/.../sbau259a.pdf)上的跳线 JP8 、该跳线将电荷泵短接至 VSS。 一旦将其删除、误差位将按预期清除(即使输入低于零也是如此)

    INDI