This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:EFM32GG MCU 或 Arduino 的 SPI 代码示例(理想情况下为任何 C 代码示例)

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821908/ads1278-spi-code-example-for-efm32gg-mcu-or-arduino-ideally-any-c-code-example

器件型号:ADS1278

大家好、我将通过 EFM32GG-STK3700 (Giant Gecko MCU)上的 SPI 从 ADS1278读取数据、但我现在不太喜欢编写现场新的固件驱动程序。 您是否有任何可移植的 C 代码示例可通过 SPI 配置 ADS1278、或说 Arduino 的示例代码(我有一个可以使用的代码、并且对于学习编写 SPI 也很有用)。  如果我能够通过电子邮件获取这两个信息、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linden、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    我们的团队可以按原样提供 ADS1278EVM-PDK 的源代码、但我们没有任何特定于 Arduino 的源代码。 我会将其发送到您的 E2E 个人资料中的电子邮件地址。

    此致、