This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:单端

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821694/ads1013-q1-single-end

器件型号:ADS1013-Q1

您好、TI 团队

我的客户希望将 ADS1013-Q1用作单端输入。

1、将 AIN1连接到 GND。
在电压电平下、分辨率为0V 至2.048V (对于12位)、在 AD 值下为2048至4095。
  (差速器箱的一半范围)
这种认可是否正确?

 

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    正确的是、要使用 ADS1013-Q1实现单端测量、您需要将 AIN1连接到 GND。

    在这种情况下、输出代码的范围为0000h 至7FF0h。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的"数据格式"部分。
    输出代码0000h 表示0V 输入信号、而输出代码7FF0h 表示接近2.048V 的输入信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim-San

    感谢您的快速响应。

    我确认了数据表

    我知道。

    此致、

    高志林