This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013-Q1:关于 FSR

Guru**** 2846050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821672/ads1013-q1-about-fsr

器件型号:ADS1013-Q1

你(们)好、HI 团队

在我看来、无论 VDD 电压是多少、FSR 都固定在±2.048V。
如果正确、VDD 电压的误差不会影响 AD 转换的误差。
正确吗?

 

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    您的理解是正确的。
    ADS1013-Q1仅提供+/-2.048V FSR 设置、该 FSR 设置与使用的电源电压无关。

    但是、电源电压的变化在理论上仍会影响转换结果的精度或分辨率。 在更高分辨率的 ADC 上、我们通常将这种依赖性表示为 PSRR 规格。 对于 ADS1013-Q1、我们不指定 PSRR、因为这种影响是不明显的。 这意味着效果远小于 LSB 大小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joachim-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、

    高志林