This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138警报信号

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821957/ads7138-alert-signal

大家好、

您能回答以下问题吗?

  • 加电期间警报输出的行为如何?

    • 由于它默认为开漏、因此在上电期间它会保持高阻态?

    • 如果是这种情况、它何时处于活动状态?

    • 低电平有效还是高电平有效? (在满足警报条件时拉低?)

    • 您能否在上电期间提供时序图?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、它是漏极开路、因此在上电时、它将接受上拉电阻器的状态。

    当警报被激活时、警报引脚将变为低电平、因此低电平=触发警报、高电平=未触发

    我们没有上电时序图、但 当 AVDD 高于2.35V 时、器件的上电时间为5ms。 我建议忽略该上电时间之前的引脚状态

    此致

    Cynthia