您好!
ADS1294的数据表显示、使用电流源导联脱落检测时、直流输入阻抗大于500M Ω、但是否存在针对10Hz 信号的测量?
谢谢、
Fred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复、Alex。
您能告诉我测试条件是什么、使用了什么设置吗? 我尝试通过在 IN1P 和 IN1N 上施加2个正弦波来测量它、这两个正弦波的相位间隔为10Hz、相位间隔为120度、每个值为1Vpp、因此得到的振幅应为 v_in = vpp * sqrt (3)= 1.73Vpp (我测量每个通道输入以计算 ADC 应读取的实际振幅)。 通过了解该振幅以及我们在输入端具有100k 电阻器这一事实、我将通过以下简单分压器来计算输入阻抗:
z = v_adc * z_i /(v_in - v_adc)
是这样吗? 由于使用此方法、我计算~10MOhms 的输入阻抗、但我们将 ADC 配置为对电流源使用导联脱落检测、因此它应该是~500m。 是的、v_in 测量误差会导致很大的差异、但某些 mV 偏移不会将10M 更改为500m。
谢谢、
Fred
您好、Fred、
我认为这是一种有趣的方法。 我不熟悉该标准、因此我不确定是否必须遵循测试程序。 我可能会做一些更简单的事情:
将100k 电阻器与输入引脚阻抗并联。 将负极引脚和电阻器的一侧设置为中间电源、(双极2.5V 为 GND、单极5V 电源为2.5V 等)将电阻器的另一侧连接到正输入引脚。 将10Hz 正弦波施加到正输入端相对于负输入端、记录产生的 ADC 输出幅值。 移除电阻器、重复测试、以便量化添加电阻器的影响。