This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809evm + TSW1400evm 正确功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818488/afe5809evm-afe5809evm-tsw1400evm-proper-functionality

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE5809

尊敬的 TI:

几天前、我开始进行测试、我正在从事声纳项目、基本上是通过 FPGA 发射脉冲序列、 通过 AFE5809evm 接收回波并通过 TSW1400evm 进行解串化、接收器和 AFE 之间没有切换、发射之间只有一段时间。 我将向您展示一些有关 AFE GUI 和 TSW 内配置的屏幕截图。 最后、请务必记住、我使用的是40KHz 传感器、我将所有特定电容器更改为使用低频(1uF)

第一个图像、检查数字 TGC 衰减器、PGA 偏移积分器衰减、PGA 过载蛤蜊禁用、HPF_LNA 50 KHz、LNA 增益全局为18 dB

第二个图像、在 ADC 输出格式中、只需更改 Format = offset 二进制数、位顺序 MSB 在前

  

此图像、在专门位于直流移除/降压转换/抽取模块中的解调器上、我尝试签入 DC_remove_bypass、DWN_cnv_bypass、DEC_BYPASS。

最后一幅图像、TSW1400evm 配置、如您所见、在数据采集选项的选项卡上、我放置连续采集。

最后、 如果我的设置正确或我的操作错误、请提前道歉、因为您可以看到、在进行连续捕获时、我收到了大量的噪声、不需要的信号、我无法察觉或看到应该看到的回波脉冲。

此致、

Mateo

macurecalde90@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该噪声非常低。 VPP 仅为80 ADC LSB、80/16000非常小。 由于连接或其他原因、您具有一些低频率噪声。  

    请使用 AFE 输入上的示波器检查脉冲。 然后、您将需要使用 TX_TRIG 来同步捕捉。   

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     +非常感谢您的澄清、您让我了解的是其他配置都很好。
     +在提及检查 AFE 条目时、您参考 TP1示例?
     +既然您提到了使用 TX_TRIG 来同步两个评估模块、那么该触发器是否仅在 AFE5809evm 中配置? 我还在第8.6.2节中阅读了数字解调器寄存器说明、必须检查 MANUAL_TX_TRIG 以使该事件发生。 我附加了 GUI 的屏幕截图、应该在其中检查它、但出现的问题是未标记此选项。

    非常感谢您的帮助、

    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的配置、您尚未进入 DEMOD 模式。 您现在只需使用 ADC。  

    因此、您可以使用 TSW1400在 AFE5809 EVM 上为 TX_TRIG 输入生成 Trig 信号。 有关 TSW1400在 Trig 模式下的配置、请参阅用户手册。  

    我的意思是测量 INP 信号、或者在输入通道的 SMA 上。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我仍在阅读和理解 所有设置的所有要求、很抱歉、我的错误、  

    您能否更具体地说明我尚未进入 DEMOD 模式、

    对于我在高速数据转换器专业 GUI 第16页中读出的关于触发操作的第二点、基本上、 我必须在选中 Trigger 选项窗口中的第一个和第二个框后、将 SYNC1 (J11)表单 TSW 连接到 TX_SYNC_IN (J11)。

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您的问题在修订 AFE 和 TSW 用户手册后得到解决。 演示操作需要额外的数据操作步骤来生成 I/Q 数据流

    我们将关闭帖子。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、 根据您提供的这些图片、其他人不太容易找到您的设置问题、因为 GUI 上的设置选项太多。

    可以在 GUI 上停用 DEMOD 级、我想它是"en DEMOD after enter DEMOD tap (进入 DEMOD 抽头后使能 DEMOD)"。

    您的信号频率和设置都可能导致 u 的捕捉故障、因此我建议您逐个检查问题源。 首先、您可以通过馈送500kHz 信号来测试您的设置。 对 DEMOD 级取消激活、然后查看您是否可以获得合理的结果。

    之后、您可以启用 DEMOD 级、但请检查 modulate_Bypass、DC REMOVEAL、DOWN CONV、抽取旁路选项、并测试 输出通道选择选项、以查看是否可以获得与数据表相同的正确结果。

    然后、您可以测试  DOWN_CONV_BYPASS 和 抽取旁路选项

    在您通过所有这些测试后,我想您可以很好地了解这些设置,然后您可以进行 M=4 I/Q 测试。

    必须检查的一点是、在 M=4模式下、降压转换频率  

    地址 μ A

    内容(十六进制

    含义 μ A

    C3   

    6800

    SERZ_FACTOR:16位;输出 RES:16位

    C4   

    10.

    MSB 优先

    大约  

    1413.

    modulate_bypass = 0;DEC_SHIFT_SCALE = 0无额外延迟;DHFP = 1、FCS = 450k;OUTPUT 通道_SEL = 0无通道交换;FULL_LVDS_MODE = 0仅使用 LVDS1 3 5 7;SIN_COS_RESET_ON_TX_TRG = 1连续正弦;启用抽取和 DOWN_CONV、禁用 DC_REMOVE

    供应商直送   

    8044.

    M 和 Cefs 由寄存器定义、且 M = 4

    E0   

    1

    COV 正弦频率由寄存器定义

    E1.   

    4000

    f = FS/4

    CE   

    0

     

    C0   

    4.

    生成内部 TX_TRIG

    如果您的输入频率为40k、 DHFP = 1、FCS = 450k、则您的所有信号都将被过滤掉。

    在通过 M=4测试模式后、您可以将信号更改为40kHz、并对.TXT 文件进行一些修改、然后查看所得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢冯先生!