This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:如何选择单极电源模式的电源电压和基准电压?

Guru**** 2927870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS1261, REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821917/ads1282-how-to-choose-the-supply-vlotage-and-reference-voltage-of-unipolar-supply-mode

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: ADS1261REF5050REF6250

您好!

  我正在尝试使用 ADS1282设计新的评估板、其主要功能是转换放大传感器的模拟输出电压、即 ±3V (平衡差分、每个输出为0.15V 至3.15V、1.65V 零场)。因此、如何选择 AVDD、AVSS、VREFP、VREFN?VREFN 的电压

 我认为应该是:AVDD = 5V、AVSS = 0V、VREFP = 3V、VREFN = 0V。 没错吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1282不是测量大于2.5V 的差分电压的最佳选择。 借助5V 基准源、ADS1282可测量高达+/- 2.5V 的信号。 要测量较大的输入信号、您需要对输入信号进行分频、或者考虑使用具有更宽输入范围的 ADC、例如 ADS1261。

    要使用您的传感器配置 ADS1282、您可以对输入信号进行分频(达到2.5V 或更低)并提供5V 基准电压(假设采用单极电源、则 VREFP = 5V)。 通常、我们建议使用 REF5050或 REF6250 (或任何 REF6x50)作为参考。