This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:关于电源斜升速率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1120-Q1, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821739/ads1120-about-power-supply-ramp-rate

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他部件: ADS1220

您好、支持团队、

我之前曾问过 ADS1120的"电源斜升速率"。
我了解到 DVDD 的斜升速率要求、以便 IC 复位并正确上电。

我对这个"电源斜升率"有更多的问题。


[问题]
ADS1120-Q1的数据表中没有对此"电源斜升速率"进行说明。
ADS1120-Q1是否对"电源斜升速率"没有要求?

2.如果是、ADS1120和 ADS1120-Q1之间是否有任何差异?

3."电源斜升速率"是 ADS1120还是 ADS1220的独特要求?
是否还有其他产品具有"电源斜升速率"的限制?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    这是您提出的一个非常好的问题。

    ADS1120和 ADS1120-Q1以及 ADS1220都具有相同的电源斜升速率要求。 我们还没有成功使用此信息更新 ADS1120-Q1数据表。 我们计划在今年晚些时候修订 ADS1120-Q1数据表、然后将此要求添加到数据表中。

    电源斜升速率要求取决于 ADC 的具体设计。 我们产品系列中的其他 ADC 没有此要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Würker ö ns-san、

    我非常感谢你的及时答复。

    我了解到 ADS1120-Q1还要求"电源斜升速率"、稍后将更正其数据表。
    我还了解到、此要求是这些产品的一个独特限制。

    非常感谢。
    Tachibna 先生