请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1115-Q1 您好,
ADS1115-Q1 ADC 采样的电压基准值是多少?规范中没有任何指示;
电压基准和 FSR 之间的逻辑关系是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
ADS1115-Q1 ADC 采样的电压基准值是多少?规范中没有任何指示;
电压基准和 FSR 之间的逻辑关系是什么?
谢谢!
Neal、您好!
ADS1115-Q1具有非常独特的电压基准实现。 您无法真正定义该基准电压值是什么。
您可以随意地说基准电压为1.024V、然后说 PGA 为+/-1.024V FSR 设置提供了增益1、为+/-0.256V FSR 设置提供了增益4。
最后、唯一重要的是如何将转换结果转换为电压。 为此、您只需要知道 FSR 设置。
差分输入电压(VIN)与转换结果(代码)之间的关系为:
代码/ 2^16 = VIN/FSR
假设您像在另一篇文章中一样使用 FSR =+/-0.256V、ADC 的十进制输出代码将读数为100dec。
这意味着施加到 ADC 的差分输入信号为:
VIN = 100 / 2^16 x (2 x 0.256V)= 0.78125mV
此致、