This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:是否可以以菊花链方式连接此器件?

Guru**** 2394055 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821669/ads1220-is-it-possible-to-daisy-chain-this-device

器件型号:ADS1220

许多 SPI 设备(大多数) 支持将 MISO 以菊花链形式连接到 MOSI 并返回到主机 MCU。  我想 ADS1220也可以('原因就是我的设计所需的)、但我看不到如何使用它。  该功能是否受支持?  具体而言、有一条共享的 SCLK 线路、CS 保持低电平。  一个芯片从 MCU 获得 DIN、其 DOUT 转到下一个芯片。  在多个器件之后、MCU 最终获得最终 DOUT。  想法是从一个位链中的器件移出转换后的值。  但是、现在我正在编写代码、我看不到如何使其实际工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    欢迎来到我们的论坛、非常感谢您关注我们的 ADC。

    遗憾的是、我必须告诉您、ADS1220不支持菊花链。 多个 ADS1220器件可以共享同一 SPI 总线(共享 SCLK、DIN、DOUT)、但您需要每个器件具有单独的/CS 信号来控制您希望一次与哪个器件通信。

    对于支持菊花链的 ADC、我们在数据表中特别提到了这一点。

    此致、