This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:来自分频时钟输出差分引脚 CLKTX+(A7)&CLKTX-(A6)的单端输出

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819980/dac38rf80-single-ended-output-from-divided-clock-output-differential-pins-clktx-a7-clktx--a6

器件型号:DAC38RF80

尊敬的 TI:

我们在设计中使用 DAC38RF80。

我们希望在单端模式下使用差分时钟输出信号 CLKTX+和 CLKTX-。

请在原理图中建议我们如何连接 CLKTX+和 CLKTX-、以便我们可以在单端模式下使用 DAC38RF80的分频时钟输出。

谢谢、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们将研究这个问题、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    您能否提供有关此方面的更新信息?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    请回答此问题。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    感谢您的耐心等待、因为我们的专家找到了正确的答案。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8xEVM_2D00_SCH_5F00_E.pdfLalit、

    请参阅随附原理图的表2。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    我之前已经见过 DAC EVM 原理图。 在 EVM 中、平衡-非平衡变压器用于将差分时钟信号转换为单端信号。

    但我不想使用平衡-非平衡变压器。

    我只想将 CLKTX+引脚用于单端输出操作、而不想使用 CLKTX-引脚。

    所以您的建议是:

    我应该将 CLKTX-引脚悬空、还是使用50欧姆电阻器或其他一些配置将其终止?

    请建议。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    我建议  在未使用的引脚上串联0.1uF 电容接地。

    此致、

    Jim